请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LV5144工具/软件:
您好团队
我的客户有以下应用、他们想使用我们的 LV5144。
|
TI PN |
VIN |
输出电压 |
输出电流 |
输出纹波规格 |
基于瞬态电流的输出规格 (0%~70%和 30%~100%) |
|
LV5144. |
24 或 48 |
12 伏 |
6a. |
120mV |
+/–5% |
但我发现 48V VIN 和 6A 输出的电感值更大

您认为我是否需要针对较低/确定感应电感值来调整 fsw、或者该值对我来说是合适的?
e2e.ti.com/.../LV5144_5F00_quickstart_5F00_calculator_5F00_A5.xlsm
BRS
Brian