This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电压 (0x09)、电芯 1~4 电压、BAT 引脚电压和 PACK 引脚电压之间的关系

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551226/bq40z50-the-relationship-among-voltage-0x09-cell-1-4-voltage-bat-pin-voltage-and-pack-pin-voltage

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

1.1.是 来自 0x3F 还是 0x007D 的电芯电压数据?  

1.2、   1~4 在测试过程中观察到、电芯   1~4 滤波电压的电压 VS 总和= 0mV、但电芯 1 电 压的电压 VS 总和=–3mV

2. 在有效静态条件下, BAT 引脚和 PACK 引脚电压之间的电压差有多大被认为正常?

3. BAT 引脚和 PACK 引脚的电压精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 团队、请帮助确认以上问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 Hello 中、

    您的问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、您是否可以附加与此项目关联的.log 和.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我先介绍一下规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiqian:

    请参阅我的答案:

    1. 0x3F
      1. 我不知道两者之间有何不同。 我试着问我的同事,但他们不知道他们的头。 它可能是 IT 使用的值。
    2. 理想情况下、假设 FET 导通、PACK+和 BAT+之间的差值应为 0V。 但是、FET 具有 Rdson 值、这会增加路径的电阻。 PCB 上布线的电阻也很重要。 电池连接的电阻也会增大。 简而言之、两者之间的差值不应超过 100mV
    3. BAT 和 PACK 的精度由 ADC 在电量监测计的硬件上测量、该硬件应在范围内 1mV