This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72295:是否有用于 TI - 800VA 纯正弦波逆变器参考设计 slaa602a — 使用 SM72295 的评估板?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560619/sm72295-is-there-an-evaluation-board-available-for-the-ti---800va-pure-sine-wave-inverter-reference-design-slaa602a---that-uses-the-sm72295

部件号:SM72295


工具/软件:

您好:

我阅读了 TI - 800VA 纯正弦波逆变器参考设计 slaa602a 应用报告、在该报告中引用了不同的 PCB。

本报告中是否有适用于此设计的 TI 评估板? 我看到有一个 SM72295 EVM 可供使用。

谢谢 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很遗憾、TI 不销售适用于该参考设计的评估板。  

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我查看了各种文档、并确认有可供订购的 EVM、此外、参考设计通常不会进行构建和库存以供订购。

    我在下面的搜索中搜索了参考设计。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=sm72295

    列出了一些应该对逆变器应用有用的微型逆变器设计。 大多数参考设计都将包含设计文件信息、允许用户构建自己的电路板。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您对此案例的回复。 我认为我的问题可能被误解或错误地陈述。 以下是对我所需内容的说明:

    TI 是否有专为“应用报告 SLAA602A - 800VA 纯正弦波逆变器参考设计?“设计的原理图和 PCB? 我可以看到本应用报告中提供了原理图。 还提供了 PCB 主电源板和微控制器子板的参考。 本报告中有许多示波器测量结果展示了此设计的实现。 如果有评估板就更好了。 但我们可以仅使用原理图和 PCB 设计文件。

    感谢你的帮助。

    此致、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我可能在回答之前应该更加清楚。 我仔细查看了系统中的参考设计、这些参考设计通常会包含更多设计细节、例如 PCB 设计文件、BOM 等 我在本应用手册中找不到文档化的参考设计。 在某些情况下、原型创建并仅用于应用手册、不一定作为参考设计发布、 这一定是这些情况之一。

    此致、