This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:正在寻找 P2P 替换产品

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560754/tl1963a-looking-for-p2p-replacement

部件号:TL1963A


工具/软件:

团队、

客户正在寻找 P2P 兼容产品、是否可以由 TI 团队提供直接替换产品! 非常感谢。  

供应商部件

零件描述

AME8815AEGT330Z

IC regu 3.3V 1.5A 1.5% SOT-223-3P SMD

AME8815AECS330Z

IC regu 3.3V 1.5A 1.5% TO-252-2P SMD

AME8815BEGT330Z

IC regu 3.3V 1.5A 1.5% SOT-223-3P SMD

AME8815BEGT180Z

IC regu 1.8V 1.5A 1.5% SOT-223-3P SMD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    最好的选择是 TL1963A。 SOT-223 具有 P2P 选项、但 TO-252 中没有 P2P 选项。

    此致、

    Prakash L