This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:电池电量平衡的参数设置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552947/bq4050-parameter-settings-for-battery-cell-balance

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们在 BQ40Z50 的电池平衡逻辑中注意到:

“根据电池电压、BQ40Z50 可以选择合适的电池进行放电、或者在所有电池超过电池平衡阈值或最高电池通过电池平衡窗口超过电池平衡阈值时、根据电池平衡窗口中编程的值将电池平衡阈值上调。“

本声明机制背后的原因是什么?
此外、我们还使用磷酸铁锂电池电芯。 对于与电芯平衡相关的参数设置是否有任何建议?

期待您的详细说明。 谢谢!

此致、
西湖菜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上与此项目关联的.gg 和/或.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zehu、

     电芯平衡可能会发生两种情况:

    1. 一个电芯由于电压过低而不平衡:电量计需要  减缓大多数电芯的速度 确保该低电芯会赶上其他电芯
    2. 一个电芯由于电芯太高而不平衡:电量监测计需要减慢该高电芯的速度。

    在某些情况下、我们需要调整电芯平衡的参数、这时需要同时对多个电芯进行电芯平衡。