This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:9.6W (24V 0.4A) 输出 (AC/DC) 的 UCC28910 设计。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28910, UCC28911, UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560738/ucc28910-ucc28910-design-for-9-6w-24v-0-4a-output-ac-dc

器件型号:UCC28910
Thread 中讨论的其他器件: UCC28911、UCC28881 UCC28750

工具/软件:

我们将使用 UCC28910 设计具有 24V 输出和 0.4A 电流的降压转换器。
有一份应用手册 、说明 UCC28910 在降压模式下的 输出电压:20V、输出电流:100mA 工作方案。

但是、功率输出对我们来说是不够的、我们将有 9.6W (24V 0.4A) 输出。
那么电路能否输出这样的额定功率呢? 如何更改电路?
与本应用手册中的设计相比、我们需要更改哪些元件和值?

此外、如果  UCC28910 无法满足我们的电源输出要求、那么 UCC28911 如何? 或任何其他 IC 建议?
如果 UCC28911 能够满足电源输出要求、我们能否在 UCC28910 应用手册中采用相同的设计电路?
与 UCC28911 应用手册中的设计相比、我们需要更改哪些元件和值?


非常感谢。

https://www.ti.com/lit/an/snva750/snva750.pdf?ts = 1756865057728

UCC28910:高达 7.5W
UCC28911:高达 10W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    对于超过 150mA 的电流、您不能在降压设计中使用 UCC28910 或 UCC28911 转换器。  下图显示了 UCC28910/11 可设计用于降压转换器中的最大电流。

     

    我们唯一需要使用内部 FET 实现低功耗的器件是可在降压应用中设计的 UCC28881、它只能处理 225mA 电流。

     

    我建议将 UCC28750 用于高侧降压而不是与外部 FET 搭配使用。  以下链接将为您提供可以针对应用修改的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP31338

     

    如果您对如何在该应用中使用 UCC28750 有疑问、请在主题标题中使用 UCC28750 重新发布到 e2e 中。  因此、合适的应用工程师可以为您提供帮助。

     

    此致、