This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:客户可以使用看门狗功能

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551488/bq40z50-can-customer-use-watchdog-function

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

尊敬的专家:

客户想知道是否可以使用 BQ40Z50R5 的看门狗功能? 如果他们使用、潜在的风险是什么? 请帮助提供一些见解或证明文件。 我们注意到客户不需要使用 BQ40Z50 看门狗。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    您能帮助更新这个问题吗? 它对客户至关重要。 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    看门狗是客户以前使用过的功能。 请参阅以下 e2e 主题:

    E2E

    本质上、看门狗要求主机不断地与电量监测计通信、以继续运行 FET。 如果主机因任何原因冻结或停止通信、它将停止与电量监测计进行通信、电量监测计最终将关断 FET。 此功能基本上假定主机出于任何原因出现任何问题、那么最好从系统断开电池、以防止对系统造成进一步损坏、因为主机可能已经受到损害。