This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:规格检查

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551768/bq40z50-spec-check

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

你(们)好

客户在使用测量仪表 IC BQ40Z50RSMR-R2 时遇到了以下问题

1.电池百分比读数不准确。

2.每次插入或取出电池时、IC BQ40Z50RSMR-R2 测量仪表需要重新充电和唤醒。

3. XCHG、XDSG、ASCDL、ASCCL、AOLDL、 CTOS 标志触发?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    由于我们仍在关注此问题、您能帮助提供更新吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    1. 可能有多种原因导致仪表处于本地状态。 一些常见问题:
      1. 学习周期不正确
      2. ChemID、数据存储器设置等不正确的设置
      3. BOM/硬件
    2. 如果取出电池、则需要连接充电器以唤醒电量计。 请参阅技术参考手册
    3. DSG 和 CHG 将关断的原因有多种、尤其是在触发保护的情况下。 这里的其他标志是保护。