This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法完成优化的学习周期

Guru**** 2811195 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552570/bq34z100-g1-unable-to-complete-optimized-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具/软件:

我一直从从 Gauge Parameter Calculator 获得的黄金映像开始在 bq34z100-G1 上运行学习周期、 但无法让 Learned Status 从 0x04 更改为 0x05。
我附上了我之前介绍过的黄金映像、我的电池规格表、我的数据存储器日志以及失败训练周期的寄存器日志、其中所有寄存器标志和数据存储器似乎都在发生变化、就像第一次充满 电后应该那样、除了 Learned Status 和 Qmax Cell 0 除外。

如果我的设置和测试程序存在任何明显问题、敬请告知。

e2e.ti.com/.../logs_5F00_08122025.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上与此项目关联的.gg 和/或.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请记录一个完整的充电和放电周期并共享此日志。 您只需要另一个 OCV 即可达到 0x6、放电前后的另一个静止周期应该执行该操作。  

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在我的原始帖子中附加了日志。 请参阅 logs_0812205.zip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我查看了日志。

    您只需进行另一个 OCV 测量即可达到 0x6、放电之前和之后的另一个静止周期应该执行该测量。 在结束日志之前、请确保放电后电池电压完全稳定。

    请记录此信息、以便如果学习周期失败、我可以告诉您原因。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好:
    我再运行一个周期、但没有通过、在整个测试过程中 Learned Status 保持在 0x04。  
    以下是附加充电 — 放电周期的日志:e2e.ti.com/.../additional_5F00_cycle_5F00_08252025.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当学习周期失败时、您无需重置学习状态。  

    您在本文档的开头配置了所有参数?  实现成功的学习周期

    与您的化合物匹配相关的 DOD%误差是多少?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    -我没有重置学习状态从我的测试开始之前的第一组日志在这个线程的顶部。 在所有周期中 、我都没有看到状态变为 5 或 6、其离开为 4。
    -是的,我的参数被配置为与该文档匹配
    -我在哪里找到我的 chemID 的 DOD%误差,是不是与日志中的 DOD0 不同? 作为参考、我使用的是 chemID 0710

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    自本线程顶部第一组日志开始测试以来、我尚未重置学习状态。 在所有周期中 、我都没有看到状态变为 5 或 6、其离开为 4。

    我以为你已经关上卧室的门了。

    -在哪里可以找到 chemID 的 DOD%误差、它与日志中的 DOD0 不同吗? 作为参考、我使用的是 chemID 0710

    它位于从 GPCchem 工具发送的报告中。 您可以共享报告吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    gpc 工具报告附于下面:
    e2e.ti.com/.../submission2_5F00_07312025_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这来自 GPCRa 工具、我正在寻找 GPCchem 报告。

    GPCCHEM 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    报告如下: e2e.ti.com/.../submission_5F00_08282025_2D00_report.zip
    根据“警告:偏差高于建议的水平。 需要为此细胞发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表将电芯发送到达拉斯进行表征“ 、该工具在将 chemID 与电池匹配时遇到问题? 3 个器件系列的最大 DOD 误差百分比值也看起来非常高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能共享输入数据吗? 我们可能没有与您的细胞匹配的有效化合物。 如果是这种情况、您将无法完成学习周期、并需要制作自定义化学成分。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是输入数据: e2e.ti.com/.../submission_5F00_08282025.zip
    我使用的 chemID 是 为我们的电池定制的、您可以查看我原始文章中的规格表、并将其与我之前发布的 chemID 进行比较、我过去已经成功运行了一个学习周期。
    在本主题中、我专门尝试在使用 gpc Golden GG Maker 工具后运行学习周期、因为我当前学习到的黄金映像未正确跟踪电池 soc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您不需要忽略您的旧配置、我们可以使用该配置并进行更改来解决 SOC 不准确性问题。  

    您能否共享此旧配置和显示错误的任何数据?

    此致、

    Diego