This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:TPSM33615RDNR 与 TPSM33615FRDNR(EMC,性能)

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560829/tpsm33615-tpsm33615rdnr-vs-tpsm33615frdnr-emc-performance

器件型号:TPSM33615


工具/软件:

您好:  

我们的 PCBA 制造商存在 TPSM33615RDNR(和 TPSM33625RDNR)的采购问题。  

我收到了一个问题 、他们是否可以使用 TPSM33615FRDNR、因为此器件可用。  

在我们的系统中、有一些用例、 其中功耗很小(轻负载)。  

不使用同步、频率通过 RT 电阻固定为 1MHz。  

我不想根据 EMC 和性能(例如纹波)承担风险、您对此有何建议?

原理图:  


如果 EMC 和性能的风险过高、我想与销售团队联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    更改为  TPSM33615 FRDNR  从 TPSM33615 RDNR 将提供几乎相同的性能。 两个设备之间的区别在于“ FRDNR “型号可让您选择 PFM 或 FPWM 模式、如果您将引脚接地、则将设置为 PFM 模式。 它与“ RDNR “设备。  

    FRDNR “型号将以 1MHz 运行、因此开关频率将与当前设计相同。

    在设计中、我唯一建议更改的是在 R37 上使用零欧姆电阻器、以确保引脚接地(如果您更改为“ FRDNR“  而变化。

    谢谢、

    Dino