This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BATFET 开/关控制寄存器设置

Guru**** 2510575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560581/bq25730-batfet-on-off-control-register-setting

器件型号:BQ25730


工具/软件:

您好、专家、

目前、我的客户正在审核 BQ25730 的机器人真空项目。

现在、他们尝试根据数据表上的寄存器映射说明控制 BATFET 开/关。

但是、当他们尝试低于寄存器设置顺序时、却无法禁用。

我是否可以询问应该设置哪些寄存器来禁用 BATFET?

您能否检查以下设置、并与我分享是否有其他可能错过的设置? 什么可能导致 BATFET 无法禁用?

ChargeOption3 - BAT FET

默认为 0434 - 1076(启用)

0034 - 52  (禁用)

如果有任何不清楚的地方、或者您需要更多信息/详细信息、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jade、

    我认为 BATFET 不能单独控制。  

    EN_PORT_CTRL 位仅将 BATDRV 引脚置于高阻抗状态。 它仍需要外部信号来控制其开/关。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您发送编修。

    我可以问、“外部信号“是什么意思? 我们应该给出什么(通过 HW 引脚信号或通过 SW 写入寄存器)来控制 BATFET?

    谢谢你。

    此致、
    Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    请问、“外部信号“是什么意思? 我们应该提供什么(通过 HW 引脚发送信号或通过 SW 写入寄存器)来控制 BATFET?

    似乎您使用了错误的位来禁用 BATDRV。 应该是 REG0x34[7]=1 以禁用 BATDRV。

    0434(启用)->04B4(禁用)。

    请告诉我这是否有效。

    此致、

    基督教。