工具/软件:
我们目前希望开发快速上电/断电功能。 PMIC 为 TPS65931211RWERQ1、SoC 为 AM62A74AUMSIAMBRQ1
目前,我们的主板将有一个超级电容器 EDLC 在停电期间维持芯片电源一段时间,促进产品的各种模块的正常关闭和释放资源。 以下是超级电容器器件的电路原理图
断开 VCC(芯片电源)后、超级电容器开始放电以运行 PMIC。 此时、当 VCC 连接到 curve1 时、SOC 无法正常启动。
我们需要等待超级电容器放电至电流 2、然后再连接 VCC 以正常启动 SOC。
下图显示了超级电容器的放电曲线:
我们推测 PMIC 需要一个断电过程来实现复位或正常关断、以便在连接到 VCC 并再次上电时能够正常工作。
为了实现快速的上电/断电功能、我们希望手动控制 PMIC 的正常关断/复位过程。 因此、我们想知道可以控制哪个 GPIO 或寄存器来实现 PMIC 的正常关断/复位操作?
P.S.
我已经尝试配置 PMIC 的 SOFT_REBOOT_Regist、并将 0x01 写入该寄存器以实现 PMIC 的软件复位操作。
但似乎没有效果。 在超级电容器放电的过程中、复位 PMIC、重新连接 VCC 电源、并且 SOC 也无法正常启动
因此、我想知道是否有任何其他寄存器可以使 PMIC 关断/停止正常工作