This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:更改 SET0 和 SET1 值

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560277/tps3430-q1-change-set0-and-set1-value

器件型号:TPS3430-Q1


工具/软件:

大家好、

   我们有一个客户、他们希望有两个不同的看门狗计时器。

提供更多时序选项

set0 = 0 set1 = 0、看门狗上限 (tWDU)= 109ms(作为模式 1)  

set0 = 0 set1 = 1看门狗上限 (tWDU)= 195ms(作为 mode2)

如果我想    在 TPS3430-Q1 工作时将模式 1 更改为模式 2、则以下运行是否正常?

OPERATION:  步骤 1 set0 = 0 set1 =  1   步进 2   由低于 VUVLOO 的 VDD 触发

另一个问题: 当 TPS3430-Q1 正常工作时、如果 TPS3430-Q1 在  更改 set0 和 set1 值时能够正常工作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    您的操作步骤正确。

    我对你的第二个问题感到困惑、请你帮助澄清一下。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

       TPS3430-Q1 在 MODE1 (set0 = 0 set1 = 0) 下工作 、我将更改为模式 2 (set0 = 0 set1 = 1)、但我不会 触发 RESET (VDD 低于 VUVLOO)。

    此时、TPS3430-Q1 仍在模式 1 下工作、它可能会很好地工作、这是正确的吗?

    (另一个问题:当 TPS3430-Q1 正常工作时、如果 TPS3430-Q1 在  更改 set0 和 set1 值时能够正常工作)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

       TPS3430-Q1 在 MODE1 (set0 = 0 set1 = 0) 下工作 、我将更改为模式 2 (set0 = 0 set1 = 1)、但我不会 触发 RESET (VDD 低于 VUVLOO)。

    此时、TPS3430-Q1 仍在模式 1 下工作、它可能会很好地工作、这是正确的吗?

    (另一个问题:当 TPS3430-Q1 正常工作时、如果 TPS3430-Q1 在  更改 set0 和 set1 值时能够正常工作)    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    感谢您的澄清。 是的、在这些条件下、TPS3430-Q1 将在模式 1 时序下保持正常运行。

    谢谢、
    Joshua