This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:输出电压范围

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33615, TPSM63602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560202/tpsm33615-output-voltage-range

器件型号:TPSM33615
主题中讨论的其他器件: TPSM63602

工具/软件:

您好团队:

 TPSM33615 是否可在以下条件下使用?  根据数据表、输出电压(TPSM33615 CAN 输出)高达 14V。

输入电压:18V~30V(典型值 24V)->输出电压:15V、1A

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro:

    表显示了建议的最大输出电压、对于该器件为 24VIN、TI 不建议使用高于 14VOUT 的电压。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我明白了。 您认为  TPSM63602 是一个不错的选择吗? 下表来自 TPSM63602。

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shotaro,

    这应该没问题。

    谢谢、

    Dino