This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:符合 USB 和 VESA 标准

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI, TUSB422, TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558188/tusb546-dci-usb-and-vesa-standard-compliance

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB422、TUSB546A-DCI

工具/软件:

您好、

我们的客户正在考虑以下配置。 您能否查看此配置是否符合 USB 和 VESA 标准?

特性列表
・仅支持 USB 2.0 主机
*不支持 USB 3.x
・DP 交替模式支持
・Ω PD DRP(受电方/供电方)支持

问题
符合 USB 和 VESA 标准

上一页的特性列表中列出的配置是否违反任何 USB 或 VESA 标准?
我很担心、因为这是一种非常罕见的配置。

由于详细信息是保密的、是否可以通过私人消息与您联系?
当时我想向您发送一个 PowerPoint 演示文稿。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经通过了 TUSB546 的 USB 和 DP 合规性测试、但我想了解有关该系统本身的更多信息。 我们有系统方框图吗?  

    我在 E2E 上申请了友好关系。 我们可以在您接受后分享私人信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们是否有支持此功能的 FAE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh-san、

    感谢您的支持。
    我在 PM 中附加了方框图。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将对 PM 进行回顾和跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、TUSB546 可在此应用中使用。 但是、TUSB422 不支持 Alt。 消耗量。

    如果客户想要使用 DP 交替模式、则必须将 TUSB422 替换为完整的 PD 控制器。 请联系 PD 以获取相应的 PD 控制器。 我没有 PD 器件方面的专业知识、

    客户针对 DP 的目标数据速率是多少? 是否在寻找 DP1.2 或 DP1.4 速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    我们将单独检查完整 PD 控制器。
    数据速率为全高清 60Hz。
    此外、它们还使用 DP1.2。

    他们的问题是否存在任何问题:“此方框图 (PPT) 是否符合 USB 和 VESA 标准?“
    我不确定是否应该与 IC 供应商核实、但如有任何建议、敬请接受。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我在方框图中看到的内容、该解决方案应该合适。

    当这些文档准备就绪时、我们可以进行原理图/布局检查。请仔细检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishesh-san、

    我们感谢并期待您的持续支持。
    我们正在等待检查结果。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    Vishesh 目前是 OOO 度假。 您是否为他提供了额外的文件供审核、或者您是否仍在努力确定您的解决方案? 如果需要、我可以在 Vishesh 离开时提供帮助支持。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-san、

    感谢您的支持。

    我很抱歉。
    我不明白他的要求。

    此电路正在被考虑中、我们还没有原理图或布局。

    但是、客户的要求很简单:“它是否符合 USB/VESA 标准?“

    目前、我们只有一个方框图。

    这是保密的、所以我已将其附加到他的 PM 中。 如有必要、我可以将其发送给您。

    最好的注意、
    Hiroshi


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    我懂了。 我认为您在我们这边等待、或者提供了一些文档供审核。 就像 Vishesh 所说的、对于 DP 交替模式、需要一个不同的 PD 控制器来启用此功能、最好联系该团队或查看他们提供的 PD 产品:  https://www.ti.com/product-category/interface/usb-ics/usb-type-power-delivery-ics/products.html

    如果没有其他问题或疑虑、我会将此主题标记为已解决。 如有任何后续问题、请随时再次提问。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-san、

    感谢您的支持。
    上述问题现已解决。

    我有另一个问题。
    这是一款类似的产品 TUSB546A-DCI。
    当前是否推荐使用版本“A"?“?
    我相信这是 DCI 的固定版本。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    TUSB546A-DCI 解决了 TUSB546-DCI 中存在的 DCI 问题。 我会推荐目前的 A 版本,是的。

    谢谢、

    Ryan