This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:UVLO/EN 传播延迟?

Guru**** 2518070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561059/lm5156-uvlo-en-propagation-delay

器件型号:LM5156


工具/软件:

您好、

我们有一个使用 LM5156 的现有设计、遗憾的是、我们不得不尝试使用高速过流比较器来增强设计。 如果升压转换器配置的输出端发生短路、我们会发现初级功率开关 FET 通常会损坏、因为输出电流会使初级电感器饱和、从而允许 FET 切换非常高的电流。

从我对 LM5156 的理解来看、即使是电流检测也无法克服这一状态、因为时间越来越短、并且在 CS 周期终止可以关断 FET 之前仍必须满足最短导通时间。  

为此、我们正在尝试使用 LM5156 的 UVLO/EN 引脚和锁存高速比较器来禁用。 希望通过电感器的电流超过我们可以足够快地检测到的峰值水平、并且可以检测到此事件并在几 100ns 内将 EN 拉至低电平。 也许 2-3 开关周期@ 500kHz。

电路的其余部分由高速保险丝保护、但目前我们会熔断保险丝和 FET。 我们的电源是一种电流非常高的锂离子电池组、短路下的电流 可能非常大。

悬而未决的问题是您能否为 LM5156 提供 EN 引脚低电平和栅极低电平之间的特定传播时间。 我认为数据表中的时序图不够明确、实际上我们看到的最接近的是、在将 EN 引脚接地时、在 SS 接地之前会有 2 个周期。 但并未明确指出、对 EN 低电平的响应是电流周期的终止、包括无论栅极导通多长时间(如果在 EN 下降时为高电平)、栅极被拉至低电平。

实质上、您不会说明从 EN 引脚到 IC 中其余子系统的传播延迟。

在这种情况下、这对我们非常有用。

祝你一切顺利

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aidan:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    很抱歉、数据表在这方面的说明不够明确。
    就像您刚才提到的、数据表中提供了以下信息:

    -如果 UVLO 被拉低,在 SS 放电前会有 2 个周期的延迟。 (500kHz 时、此值为 4uS)
    器件在此状态下仍处于运行状态、但一旦 SS 下降、当 FB 高于目标电压时、器件将停止开关。 SS 放电通过晶体管在内部到达 GND、而无需任何额外电阻、因此我预计这会很快发生。
    因此、 UVLO 下拉和栅极关断之间的实际延迟时间 为 4us + SS 放电时间。

    -在 35 μ s(典型值)的延迟后,所有其他设备功能也被终止,并且 VCC 放电。

    此致、
    Niklas