This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:要从 UCC28xx 系列中使用的 IC。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2802, UCC2804, UCC2800, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560444/ucc2803-which-ic-to-be-used-from-ucc28xx-series

器件型号:UCC2803
Thread 中讨论的其他器件:UCC2800、UCC2802 、UCC2804

工具/软件:

您好、

我必须构建隔离式电源。

和的 AC/DC 转换器

输入直流 20V 至 60V

输入交流 20V 至 265V

输出 12V 0.1A

我遇到了 UCC28xx 系列。  

我确认职责。

而不是 导通阈值和 关断阈值。

哪种 IC 可从 UCC2800、 UCC2802、UCC2803 中选择 ?

我使用的是 UCC2803、它似乎无法驱动功率 MOSFET (IRF840)、或者我缺少了一些器件。  

另请建议是否可以从 TI 获得任何低成本解决方案。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件是通用 PWM 控制器、正如您提到的、主要区别在于最大占空比、Vref 电压以及不同的导通和关断阈值、该阈值取决于 VDD 电压。 您可以从中选择任何一个。

    我有 UCC2803、它似乎没有驱动功率 MOSFET (IRF840)、或者我缺少了一些东西。

    它应该能够、您能提供更多详细信息吗?

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 AC/DC 转换器的输入电压为 20V 交流时。

    UCC2803 开始为 4V 的 MOSFET 提供脉冲(突发)。 但我看到、MOSFET 没有完全导通。

    串联栅极 R = 3E 至 10E。

    UCC28xx 系列中不同占空比 IC 的用途(如 50%和 100%)、其中特别影响和用途。  

    此致、

    Anurag  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    这是因为 Vgs 足够低以导通 MOSFET、您向 IC 提供的 VCC 是什么? OUT 将跟随 VCC。

    由于 微控制器计时器限制、一些 PWM 控制器具有最大 50%的占空比、 其中计时器的设计或固件逻辑将周期划分为固定数量的时隙。 因此、我们为客户提供了在 DIFF 导通和关断阈值下最大占空比 50%或 100%的选项。

    希望这有所帮助。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    然后是使用 UCC2803、IC 的位置。 或者需要找到在 4V Vgs 以下工作的 MOSFET?

    对于应用、  

    和的 AC/DC 转换器

    输入直流 20V 至 60V

    输入交流 20V 至 265V

    输出 12V 0.1A

    UCC2800 可以正常工作?

    此致、

    Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    通用 PWM 控制器具有许多型号、满足特定需求、并采用不同的拓扑、如降压、升压、SEPIC、反激式等

    UCC2803 将在 3.6V 以下关断并在 4.1V 以上导通、因此任何 Vgs 高于 4.1V 的 MOSFET 都会工作。

    对于该 AC/DC 转换器、他们可以选择任何需要 UCC2802 和 UCC2804 的器件、因为它们的导通电压为 12.5V。

    此致、

    Pratik A.