主题: LM5180EVM-S05 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我在使用 LM5181 的新设计中遇到了问题。 最初的一些信息:
要求:
VIN:6V 至 36V(默认值为 12V)
输出电压:6V
IOUT:0.5mA 至 100mA
选择的变压器:
LPD8035V-2223MRC
* 1:1
* Lmag: 22µH
* DCR:34m Ω
*泄漏:305nH
初级 电路:
Rfb:63.4k Ω
Snupper:
*肖特基: PMEG1020EA
*齐纳: DFLZ10-7 (10V)
次级电路:
肖特基:PMEG1020EA
Cout:2µ2F μ F
Rload:150 Ω(测量时无齐纳二极管)
结果:
蓝色曲线:Vout(开关时为 7、5V。)
黄色曲线:VSW 
该场景会 频繁重复。 输入电流约为 50mA。 输出电压与输入电压一起上下移动。 即无电压调节。
我无法想象为什么 LM5181 会关闭。 基本上应该有两个原因、过热和过流。 LM5181 没有显著的温升。 但我不否认这是目前的限制因素。 如果我将负载降低到 330 欧姆电阻器、输出电压只是升高。 使用 Rfb 到 50k Ω 似乎没有对输出电压进行任何更改。
有任何建议吗? 提前感谢。