This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS2663 之间的 Rflt 差异

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, TPS2662, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559303/tps2662-rflt-difference-between-tps2663

器件型号:TPS2662
主题中讨论的其他器件:TPS2663TPS2660

工具/软件:

您好的团队、

根据数据表(第 29 页)、连接到 FLT 引脚的电阻器 (Rflt) 应位于 10kΩ 和 100kΩ 之间。

在类似的产品“TPS2663"中“中、 我看不到 Rflt 的推荐值。

这种差异是否由器件之间的内部电路差异引起?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    您可以在数据表中检查 tps2663 和 tps2663 FLT 引脚漏电流和下拉电阻。

    两个都是一样的。

    您可以使用与 TPS2663 EVM 中相同的上拉电阻。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    抱歉、我指的是 TPS2662 和 TPS2663 之间的上拉电阻差异。

    TPS2663 数据表中 未 明确提及建议的上拉电阻、该电阻与 TPS2662 不同。

    TPS2662:

    TPS2663:

    请您详细说明一下这一差异吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    /FLT 在工作方面没有差异。

    TPS2660 数据表提供了 RFLT 上拉的元件选择建议。

    TPS2663 数据表没有该部分。

    客户是否有任何疑虑?  

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我想问的是 TPS2662 和 TPS2663 之间的差异、而不是 TPS2660。

    您可以仔细检查一下吗?

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 TPS2662。 这是一个拼写错误。

    TPS2662 和 TPS2663 的 FLT 机制相同。 两者都采用开漏配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    我的客户很好奇。

    对于 TPS2663、是否也建议使用 10k 至 100k Ω PU 电阻器?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Kazuki。

    客户可以考虑使用 10K 至 100K 上拉电阻。

    谢谢  
    Amrit