请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
产品型号:BQ40Z80工具/软件:
您好:
我已将电路板与 Bq40z80 连接到负载、但它未通电。 因此、在 BQ Studio 中检查 FUSE 引脚是否已启用。 两个电路板也是同一种情况。 为什么会这样?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
日志未存储、我可以共享电量计设置的.gg 文件。 在这里、电池从 6s 更改为 4s。 其余部分相同。 对于 4S、我已将电池中的 4、5 和 6 短接。
您好:
获取日志已启用保险丝已执行复位、再次对 IC 进行编程、从而 claring pf。 似乎什么都不起作用
e2e.ti.com/.../fuse_5F00_enabled.log