This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:未定义的器件导通电阻

Guru**** 2867940 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS2596, TPS2662, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560870/tps25961-undefined-device-on-resistance

部件号:TPS25961
主题中讨论的其他器件: TPS2596TPS2662TPS1641

工具/软件:

我们的客户考虑使用 TPS25961。

当过流阈值为 120mA 时、他们希望使用此功能。

但器件导通电阻在此范围内未定义。

请详细回答以下问题。


1.为什么电阻值不能设置在这个范围内?

2. IC 在这种状态下如何运作?

3.有没有其他方法限制 120mA 的短路保护电流?

4.当 过电流阈值较小时、他们是否应该考虑使用 TPS2662x?

请告知我们。

此致、

Kura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kura-San:

    2. IC 在这种状态下将如何运行?

    在这种未定义的状态下、我们预计 Ron 非常高。 您分享的上图中的注释 (#2) 对此进行了说明。

    4.当 过电流阈值较小时、是否应考虑使用 TPS2662x?

    如果 SOT 封装可以正常工作、我建议使用与该器件类似的 TPS2596。  

    我不使用 TPS2662、而是推荐 TPS1641。

    此致、
    Arush