This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502:短路电流限制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560958/tps628502-short-circuit-current-limit

器件型号:TPS628502


工具/软件:

尊敬的团队:

我们在 TPS628502 上测试了短路保护功能。 在数据表中、显示我们将电流限制为 1.3A。 但在我们的测试中、我们看到这里是 3A。 你有评论吗?

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    折返电流限制是一项特殊功能、需要为此对器件进行专门编程。 此版本未发布。

    根据下表、器件版本 RTM 将具有正常电流限制。  

    此致、

    Varun