This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:双通道 DC/DC 转换器上的噪声问题(负载电流波形)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, PGA855, INA823, PGA855EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554550/tps65131-noise-issue-on-dual-dc-dc-converter-load-current-waveform

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件: PGA855INA823、PGA855EVM

工具/软件:

尊敬的 Patrick:

我很抱歉现在恢复旧文章((TPS65131:双 DC/DC 转换器上的噪声问题)  。 我测量了 VCC 的电阻器 R118 和 VEE 的 R117 两端的电流。

当我移除 R117 时,口哨声不再被听到。 这两条迹线实际上不同、在–10V 负电压生成时、电流尖峰几乎高达 300mA。

关于电压、大家可以看到它们是稳定的、所以我没有再添加任何大容量电容器。

VCC

VEE

对于解决最初的举报问题、您有什么建议吗?

感谢您的支持。

Salvatore。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    TPS65131 是否用于提供显示屏? 如果是、当前负载可能与显示模式相关。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TPS65131 不为显示器供电、而是为 PGA855 (VCC 和 VEE) 供电、如下图所示。

    在任何情况下、我都无法解释 VEE 的电流、这可能是产生噪声的原因。

    我期待收到您的答复。

    此致、

    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    我不熟悉 FDA、但您或许可以先检查 PGA855 的 IN-、IN+和 VOCM 是否稳定。

    对于 INA823、IN-和 IN+的电压是多少? INA823 的输出是否稳定?

    由于 TPS65131 是 FDA 的电源、因此脉冲电流负载很可能与放大器的运行有关。 如果您已经捕获了放大器电路的任何波形、我们也可以看一下、谢谢。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    IN-和 IN+是来自 BNC 的信号输入。 使用了 50 欧姆电容器进行测试。 我可以确认 VOCM 稳定在 1.75V。 INA823 输出始终为 0V、因为如前所述、输入为 0V。

    同时、我运行了一些测试:
    -我使用外部 5V 电源为 TPS65131 供电(在 C163 上)->没有噪声变化。
    -我 使用外部+10V/–10V VCC / VEE 为 PGA855 之后的电路供电(移除 R118 和 R117)->它根据 PGA855EVM 评估板正常工作、其中每个分支消耗的电流小于 20mA。
    -我恢复了内部电源,移除了 PGA855,并连接了一个 120 欧姆线性电阻负载->没有呜呜声。
    -从前面的条件,我限制 5V 输入的电流到 500mA ->呜呜声再次出现。
    -从前面的情况下,我删除了电流限值,并消除了 PGA855 ->呜呜声仍然存在。
    -我将+10V/–10V 输出从我的板连接到 PGA855 评估板->有啸叫声,就像我的板一样。
    -我移除了电源和负载之间的铁氧体,但电流上的噪声/干扰增加了。

    所以我 认为问题不在于下游电路、因为我使用的外部电源没有问题。

    此致、

    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    当您执行以下操作时 :“我使用外部+10V/–10V PGA/PGA855 为 VCC VEE 之后的电路供电(移除 R118 和 R117)->根据 PGA855EVM 评估板、其中每个分支的电流消耗小于 20mA。“、您是否捕获了+/–10V 的电流波形?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    是的、我使用示波器捕获了它:在这种情况下电流波形是稳定的、没有噪声。

    此致、

    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进行了进一步的测试、我将在示波器上附加一个屏幕截图。

    我将 PGA855 替换为 ITECH IT8511A 可变负载、并注意到对于低值、电流行为“奇怪“:正支路在 130mA 之后具有线性电流趋势、而负支路在–50mA 之后具有线性电流趋势。  但是、对于较低的值、示波器和啸叫声都存在噪声。

    此致、

    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    我稍后会向您提供反馈。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    有什么关于这方面的消息吗?

    此致、

    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会提供反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Slavatore:

    是否能够将 PSP 和 PSN 连接到 GND 以禁用省电模式?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起 Patrick、您看到我的原始帖子了吗? 这里是连接的电路图。

    这对我来说是一个非常重要的项目,我们找不到解决这个问题的办法。 为什么 Texas Instruments 生产的组件无法正常工作?

    此致、

    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    根据您的波形、我怀疑可闻噪声是由省电模式下的轻负载引起的。 在这种模式下、IC 将跳过一些开关周期以降低功率损耗、但可能有机会导致转换器在可闻频率范围内工作。 是否可以添加更多负载以使 IC 退出省电模式?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick

    经过一些测试并仔细检查原理图后、您的建议便解决了问题。

    感谢您抽出宝贵时间。

    此致、
    Salvatore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salvatore:

    谢谢、很高兴知道问题已解决。 可以在未来设计中禁用省电模式。

    BR

    Patrick