This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:建议和放大器;第一个 EMC/EMI 导向设计项目的快速原理图审查

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003, DRV8821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560375/lm76003-advices-quick-schematic-review-for-a-first-emc-emi-oriented-design-project

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件: DRV8821

工具/软件:

大家好:

我计划立即在我正在设计的电路板的功率级上使用两个 LM76003 作为 DC/DC 转换器、想知道您是否可以就我的功率级设计提供关于 EMI/EMC 滤波的建议。 我将加入这个功率级的简单原理图,我将在这里完成一些解释!

首先、我期待此电路板通过 IEC-61326 标准。  

关于以下原理图:

- 36Vdc 电源线由 Meanwell RSP-400-36 提供,这是一个医疗领域的 EMI/EMC 设计电源。

- 24V 直流输出上的负载将是由 TI 的两个 DRV8821 驱动的两个或三个步进电机。

-+Vdc 输出将为逻辑和控制电子器件供电,如 PIC 微控制器、RS485 收发器或来自 FTDI 的 USB 模块。

提前感谢您的时间和回答、

Paul。