This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:TPS62873 补偿电阻器和电容器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872, TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560439/tps62873-tps62873-compensation-resistor-and-capacitor

器件型号:TPS62873
主题中讨论的其他器件:TPS62872

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用了 TPS62872/TPS62873 输出 0.8V 和 0.76V、您能告诉我 0.76V/0.8V 补偿电阻器和电容器值吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    感谢您联系我们。

    我需要知道阶跃负载条件、以便可以设计/仿真补偿和 Cout 的优化值。 请提供以下各项。

    1. IOUT_min 和 IOUT_max

    2.瞬态负载上升和下降时间

    Vout 调节规格

    您也可以通过我的电子邮件提供上述信息。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel:

    0.75V

    1:IOUT_MIN=0;  IOUT_MAX=10.618A;  

    2:不要求

    3: 输出电压调节: XTDA4VLXXXGALZ

    0.8V

    1:IOUT_MIN=0;  IOUT_MAX=10.46A;  

    2:不要求

    3: 输出电压调节: XTDA4VLXXXGALZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    感谢您分享数据。

    我发送了一封电子邮件、以便在机密环境中详细讨论此主题。 我希望这对您来说很好。

    此致、

    Excel