This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:用于 100mA 输出电流的 5V 至 12V 升压设计。

Guru**** 2600145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TLV61047, LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559825/tps61288-5v-to-12v-boost-design-for-100ma-output-current

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TLV61047LM2733

工具/软件:

您好:

在我们的项目中、我们考虑使用 TPS61288。

TPS61288 能够提供更高的额定电流、但我们只需要在升压 5V 至 12V 时使用 100mA 输出。

我们的 PCB 中的空间有限、因此我可以使用 Wurth 的 74438336100 编码电感器吗?

我也可以将使能引脚直接连接到 VIN 吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不建议 TPS61288 使用饱和电流太小的电感器、如果您只需要 100mA、我认为一些具有较低电流能力的器件更合适、例如 TLV61047。

    此外、EN 最大电压为 6V、当 VIN 低于 6V 时、可以将 EN 连接到 VIN。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    本电路最初使用 LM2733 设计。

    根据您的建议、鉴于 TLV61047 是一款新产品、我们决定使用  TLV61047。

    我是否可以与 TLV61047 使用相同的设计?

    电感器和 IN-OUT 电容器是否适用于该应用? (此产品没有 webench)

    与这个帖子中的电感器相同。

    (注意:200mA 应为 IOUT、而不是<xmt-block1> 100mA</xmt-block>)</s> 100mA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我想跟 TLV61047 的专家谈谈看法。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    对于 TLV61047、建议将电感器更改为 4.7uH。 不需要 C22。