This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:输出电压裕量

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559553/tpsm86638-output-voltage-margining

器件型号:TPSM86638


工具/软件:

您好:

我想通过在 FB 引脚上添加一个电阻器来提供输出电压裕量调节功能。 例如、对于数据表中显示的 1.8V 输出设计、我希望将输出电压裕度设置为 1.7V 和 1.9V。 但是、数据表指出(第 7.2.2.1 节)“请注意、TI 不建议动态调整输出电压。“ 这是否意味着不建议裕量调节? 如果是、为什么不呢?

谢谢 Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我们将检查并回复该请求。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您可以将 R7 和 R8 电阻器更改为 1.7V 或 1.9V、

    数据表提到不会动态更改它。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

    在 TI 应用手册 SLAAE22A(“具有电压输出智能 DAC 的电压裕量和调节电路“)中、使用 DAC 进行裕量调节。 根据您的响应、TPSM86638 似乎不允许这种类型的裕量调节。 我的问题是、为什么这部分被挑出来、不允许裕量?

    - Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    是、不建议动态更改 Vout、因为这是具有集成电感器的模块、可以根据电感器值设计内部补偿。

    - Hitesh