This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:通过 PFM 实现 3.3V 电压的方法

Guru**** 2510885 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LMR36503-Q1, LMR51603, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557842/lmr36503-way-to-realize-3-3v-with-pfm

部件号:LMR36503
主题中讨论的其他器件:LMR51603LMR36506

工具/软件:

您好团队:

客户希望使用 LMR36503、因为 Vin=28V、Vout=3.3V 且 Iout=0.2A。 但 LMR36503RFRPER(可调输出电压)仅支持强制 PWM 和轻负载效率对它们来说非常重要。 让我提出两个问题。

  1. 您能分享一下可调 LMR36503 的效率曲线吗? 数据表中没有除 PFM 以外的曲线。 VOUT 为 3.3V。
  2. 是否有办法使用 5V 固定 LMR36503 实现 3.3V 输出电压? 例如、添加外部反馈电阻。

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    5V 固定 LMR36503 不能用于 3.3V 输出。

    Q 版本 LMR36503-Q1 具有支持 PFM 的 3.3V 固定和可调节版本。 您可能需要对此进行研究。 它的数据表也包含您提到的效率曲线。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    感谢您的建议。 LMR36503-Q1 符合规格要求、但价格不符合。 您可以再次查看下面的内容吗?  

    1. 是否有办法使用 5V 固定 LMR36503 实现 3.3V 输出电压? 例如、添加外部反馈电阻。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    是否有办法将 5V 固定 LMR36503 用于 3.3V 输出电压? 例如、添加外部反馈电阻器[/报价]

    没有办法做到这一点

    客户是否担心 0.2A 下的效率? 如果是、在 0.2A 时、器件不会进入 PFM、因此它们是否使用 PFM PFM/FPWM、效率都将相同。 但在负载较轻(峰值电流低于 0.09A)时、开始会有差异。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niranjan、

    是的。 因为 他们的应用是笔记本电脑、所以轻负载效率是关键规格。 让我们与客户讨论哪种解决方案最适合他们。 如果您有任何想法、请告诉我们。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    请看一下 LMR51603。 这会对他们有用吗? 就符合他们的标准。

    今天是印度假期,所以我以后的答复将是明天。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niranjan

    因为 P2P、我推荐 LMR36506。 他们已经修复了布局、不能再更改了。