This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84209:TPSM84209

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556585/tpsm84209-tpsm84209

器件型号:TPSM84209


工具/软件:

你好

我们介绍了电源电机驱动器、其中包括将 TPSM84209 作为逻辑电源。

全部由相同的 24V 或 12V 电池供电。

在我们测试快速电源开关打开/关闭之前、一切都正常。

如果我们快速断开并重新连接蓄电池正极接头、则电源 IC 会在短路时发生故障(有时会因烫伤和冒烟)。

有时在首次开/关测试时会发生这种情况、有时会在故障发生前多次重复(2 或 3 次)。

如果在再次打开(5 秒或更长时间)之前出现严重延迟、则一切正常。

在此测试期间、电池电源仅连接到 TPSM 电源。

由于这种电机驱动设计已经处于一个后期阶段、我们非常担心这种情况。

我附加了电源原理图。

此致

Ciril Mocnik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciril:

    让我看看这个问题并返回。

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    此致

    Ciril Mocnik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciril:

    1.您能否告诉您使用哪种电池供电,是锂离子/铅酸电池?

    2.蓄电池提供的最大电压是多少?

    此致、

    Usha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们使用了两个串联的铅酸电池、Maks 电压为 CCA 26 伏。

    但当我们使用单台台式实验室时、也会出现同样的问题。 基准电压。

    实际上、我们在使用实验室电源时首先观察到了这个问题。 我们的第一个问题是电源问题、所以我们切换到了电池。

    但问题仍然存在。

    此致

    Ciril Mocnik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciril:

    如果您使用 24V 电池、那么在开/关之间切换时、有一个引线电感器会增加 di/dt 值、从而导致降压电源电压增加、进而会损坏降压转换器。

    因此、请通过在输入电压波形中的 24V 上升沿保持触发器来共享 Vin、开关节点、输出电压波形。


    此致、

    Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我尝试在实验室环境中排除故障、但没有成功。

    当电源插头插入电源时、我设法拍摄一些电源引脚上的电压屏幕。

    触发电平设置为 30V、并且在少数情况下会触发电压尖峰示波器。

    我不确定这种极短的电压尖峰是否会破坏电源 IC、正如我之前所说、我无法在实验室中重复出现故障。

    预计新一批电子产品将从生产工厂生产、并对其进行测试。

    我将在接下来的几周内通知您有关结果的信息。

    此致

    Ciril Mocnik