请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS61085主题中讨论的其他器件: TPS61087
工具/软件:
TI 团队大家好、
在我们的设计中、我们使用 TPS61085DGKR 升压转换器从 6V 输入生成 12V 电压。 在电路板启动期间、我们希望评估其线性和负载调节率。
但是、我们观察到、当负载电流增加到以下点以上时、输出不会保持 12V 电压:
-
在 6V 输入时负载为 0.86A
-
5V 输入时负载为 0.66A
-
4V 输入时的负载为 0.45A
如果我们超过这些负载条件、输出电压会显著下降。
请查看下面随附的测试结果和原理图、以供您参考。 请帮助我们分析这种行为,并建议可能的原因或解决方案。 
| 输入电压 | 升压转换器 输出电压 U2 (TPS61085DGKR) |
输出电流 (a) |
i/p 电流 (a) |
输出功率 (W) |
i/p 功率 (w) | 降压转换器效率 (%) |
| 6. | 12.071. | 0.5 | 1.177. | 6.0355 | 7.062 | 85.46445766 |
| 6. | 10.693. | 1. | 2.3. | 10.693. | 13.8. | 77.48550725 |
| 6. | 8.533 | 1.3. | 2.394. | 11.0929 | 14.364 | 77.22709552. |
| 5. | 12.077 | 0.5 | 1.514 | 6.0385. | 7.57 | 79.76882431 |
| 5. | 8.52 | 1. | 2.363. | 8.52 | 11.815 | 72.11172239 |
| 5. | 6.77 | 1.3. | 2.453 | 8.801. | 12.265. | 71.75703221 |
| 4. | 11.276. | 0.5 | 2.248. | 5.638 | 8.992. | 62.70017794. |
| 4. | 6.05 | 1. | 2.4 | 6.05 | 9.6. | 63.02083333. |
| 4. | 4.81. | 1.3. | 2.479 | 6.253. | 9.916 | 63.05970149. |
此致、
拉克什·库巴瓦特