This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:磷酸铁锂电池供电激光系统评估

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B-Q1, TPS54560B, LM65645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560374/tps54560b-evaluation-for-lifepo4-battery-powered-laser-system

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件:TPS54540B-Q1LM65645

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前在一个需要大约 4A 输出电流的成熟激光电源管理工程中使用 TPS54540B-Q1。 输入电压由标准壁式供电电源提供稳定的 36V 电源。

根据客户要求、我现在考虑使用 TPS54560B 重新设计、以使系统能够承受约 59V 的最大输入电压。 更新后的设计将为相同的激光盒供电、但这次使用的是 48V LiFePO4 电池、而不是之前的壁式插座电源。

以下是电池电压曲线:

状态电压
100%(充电)-> 58.4V
100%(静止)-> 54.4V
90%-> 53.6V
80%-> 53.1V
70%-> 52.8V
60%-> 52.3V
50%-> 52.2V
40%-> 52.0V
30%-> 51.5V
20%-> 51.2V
10%-> 48.0V

鉴于电池电压范围为 58.4V 至 48V、我想问您是否预计将 TPS54560B 与此可变输入配合使用时会出现任何主要问题。 您认为、TPS54560B 的输出在此电压范围内是否具有可靠性?

提前感谢、
此致、
Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro

    不建议 对 59V 输入使用 60V 转换器。 没有足够的裕度来实现可靠运行。 我建议使用 75V 或 80V 电 压以提供足够的裕度。   

    如果 59V 电源轨调节良好、并且预计不会发生任何电压瞬变、则可以考虑绝对最大额定值为 70V 的 65V 转换器。

    有关潜在的替代产品、 请查看LM65645、 LM70840  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示回复、Onkar、非常感谢您对替代组件的建议。 如果可能、我还有几个问题:

    -我该如何计算利润以确保正确操作? 它是否与输入电压 (Vin) 密切相关、或者我是否还应该考虑我需要实现的输出电压? 例如、在我的例子中、系统配置为提供大约 28V 输出。 给定此设置、60V 输入是否仍然是可以接受的?
    (只是 100%清零:对于 TPS54560B、Vin 最大值为 58.4V、而输出设置为约 29V。)

    -您能否澄清一下您的意思:“如果您的 59V 电源轨调节良好,并且您不会预测任何电压瞬变“? 我需要的是确保可靠运行、同时电池电压在放电过程中会自然下降。

    -如果我要切换到另一个产品,如 LM65645,它能处理电池压降没有重大问题吗?

    再次感谢您的支持。

    此致、
    Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alessandro、

    我提到了 58.4V 输入和 TPS54560B 的绝对最大额定值之间的裕度、大约为 5V。

    电源输入和器件之间的线束和 PCB 布线的电感与输入电容相结合、可能会在瞬态期间产生 LC 振荡。 即使稳态电压保持在指定限值范围内、这些振荡也可能会短暂地超过器件输入引脚上的绝对最大额定值。 从可靠性的角度来看、这些电池具有风险。

    使用 59V 输入、28V 输出相当可能、从输出电压的角度来看没有大问题。 然而、器件的输入电压和绝对最大值之间的裕度非常低

    此致

    Onkar Bhakare