This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:TPS566335RJNR

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557082/tps566235-tps566335rjnr

器件型号:TPS566235


工具/软件:

 您还能向我提供数据表 (TPS566335RJNR) 吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     请问您是如何知道 TPS566335RJNR 的?

    输入电压范围是多少 — 最小值和最大值?

    此致、
    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 coretronic 的工程师、我们正在寻找用于  SY8366HQQC 的 P2P 芯片、并将其用于我的扩展工程。

    输入电压范围为 4V 至 28V(实际上应用输入为 19V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在内部进行检查、我们将重新回到这个问题上来。

    令人遗憾的是、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您仍然可以订购 TPS566335RJNR 并使用它。

    此致、

    Haseen。