This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:连接器断开和连接测试期间的电子保险丝 IC 损坏问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559722/tps1663-efuse-ic-damage-issue-during-connector-disconnection-and-connection-test

器件型号:TPS1663


工具/软件:

您好:

我的客户使用 TPS16630RGER 和 TPS2420RSAR 来对来自连接器的 50.2V 和 12V 输入提供电路保护。

e2e.ti.com/.../hot-swap-CD.pdf

在连接和断开测试期间、为了验证保护电路的工作情况、TPS16630RGER 的输入引脚会损坏、如下图所示。

   

问题 1:  请查看 TPS16630RGER 和 TPS2420RSAR 的电路设计和 PCB 设计(如上所述)、看看是否存在任何问题。

问题 2: 请告知导致问题的原因以及如何解决问题。

问题 3 如果 TPS16630RGER 或 TPS2420RSAR IC 损坏、输入引脚是否可能短接至 GND?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JH、

    输出端没有 TVS 二极管。 我认为输入端的训练电压超出了器件的绝对最大电压。  

    请在设计中包含 TVS 二极管。 以下是该器件的 TVS 选型指南。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9eu0p1l7Co/1.0.0/TVS_Recommendation_Tool.zip

    下面的 ADJ 文章。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt862/slyt862.pdf?ts = 1756734834722&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    以下是我们客户的回复和咨询。

    在连接器和 IC 输入端子之间使用了 TVS、如下所示。

     - 50.2V : P4SMA62A

     - 12 伏: MSMP15A

    请提供 TI 对上述第一季度和第三季度咨询的意见。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shin、

    问题 1: TPS663 的原理图和布局非常美观。 如果由于路径电感而产生负电压、可以将肖特基二极管和 COUT 视为输出端的电容。

    问题 3 是、VIN 到 GND 可能会短路。

    在超出绝对最大值的情况下、过压会打开意外的电流路径、例如二极管或氧化物的正向或反向击穿达到集成电路 (IC) 内的击穿电压。 一旦过压断开意外的电流路径、产生的电流就会导致损坏、包括硅的熔化、金属互连的熔断、对封装材料的热损坏以及键合线的熔断、从而导致电感物理损坏 (EIPD)。

    谢谢

    Amrit