请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61376工具/软件:
您好的团队、
我的客户希望使用 TPS61376 实现 19Vin 和 24V/3A Vout。
我未能使用 Webench 和 PSpice 仿真。
您可以帮您检查一下、此升压器件支持 19Vin 和 24V/3A 输出。
我看到它的 RJA 是 64.9°C/W。 输出功率为 24V x 3A = 72W。 假设损耗为 10%、则 P LOSS 将为 72W x 10%= 7.2W。热问题将是不可接受的。
问题 1:是否可以同时支持 19Vin 和 24V/3A 输出?
Q2:您是否有测试结果?