This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429BKBSTEVAL:驱动更多 LED 时面临的挑战。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559671/lm3429bkbsteval-challenges-while-driving-higher-number-of-leds

器件型号:LM3429BKBSTEVAL


工具/软件:

使用评估板驱动多达 9 个 LED 工作正常。 当没有 LED 增加到 20 时、LED 闪烁。 电感和电容值不断增加、下文将进一步详细介绍  

LED 正向电压= 2.8V  
LED 数量= 20
预期输出电压= 60V(近似值)  
O/P 电流= 1A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国假期、回复将被延迟。  

    在平均时间、您需要使用电感电流、开关节点和输出电压的波形。  实际上、输出功率增加了一倍以上、并且可能需要调整电流限制和进行补偿。  也没有在规格中列出输入电压。  该电路板从不是为如此大的输出功率而设计的、可能需要进行更改以支持它。  您也非常接近 65V 器件的绝对最大额定值、且裕度很小。  您是否已完成整个设计过程来调整所有功能?  您需要这样做。  例如、可能需要更改 OVP。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreejith、  
    您对我们的 EVM 做了哪些修改?

    此致、
    Daniel