This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:4S3P 电池包的 bq40z50 发生 BMS 唤醒问题时需要帮助

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547777/bq40z50-assistance-required-for-bms-wake-up-issue-with-bq40z50-for-4s3p-battery-pack

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:
我们利用 bq40z50 为 4 节串联 3 节并联 (4S3P) 电池组 (14.8V 6600mA) 配置开发了电池管理系统 (BMS)。 我们遇到了一个问题、即电池组在放电至低于其阈值电压(阈值电压 — 13.5V 和放电电流- 600mA) 时无法唤醒或开始充电。 尽管尝试通过 BQStudio 发出各种命令、但我们无法重新激活电池包。在这种情况下、电池会按原样连接到负载。
您能否提供指导或建议解决此问题的具体解决方案? 还可告诉我们电池何时进入保护模式、如何在不使用 bqStudio 软件的情况下从中恢复。

如果您能深入了解潜在的配置调整、固件设置或诊断步骤、我们将不胜感激。
感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumedh、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumedh、

    • 您是否有要用于此应用程序的数据日志和 gg 文件?
    • 电量监测计是否仍在与您的设备通信?

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、
    1.对不起、我没有此应用程序的数据日志和 gg。

    2.是的电量计正在与我的设备通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当施加负载作为瞬态施加时、有可能会触发保护。 该电量监测计具有两种类型的保护:

    • 该电量监测计具有多个固件保护阈值。  可以在 bqstudio 中看到这些位的状态。 如果这些位中的任何一个被设置为高电平(红色)、您将无法开启 CHG 或 DSG FET。
    • 还有硬件保护 (AOLD、ASCC、ASCD1、ASCD2)、这些保护始终导通、并且即使 BQstudio 声称 FET 导通、也会关断 FET。  

    一种确认方法是禁用固件保护并最大化硬件保护(无法关闭硬件保护)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    这意味着 bq40z50 正在进入保护模式,但如果它进入保护模式,那么我们如何可以从这种保护模式恢复,是否有任何此命令,因为我已经使用了重置命令它,但它不工作.

    -您说了一种通过禁用固件保护来确认这一点的方法,但如何禁用它?

    -我需要另一个善良的帮助从你的身边这是非常紧迫的我,我只在这里发布我的问题

    我们已经使用 bq40z50 IC 为 4S3P 电池组开发了 BMS、用于测试目的、我们正在使用评估板 EV2400 问题是:

    - SMBus 通信没有正确发生意味着当我们短接 3P 和包+为 3S 电池(不是瞬时短),那么只有我们能够与 BQStudio 通信。它将显示电池的状态使用 BQStudio。 但当我们断开短路连接时、它就无法通信。

    -同样的情况下,对于 4S 电池,我们需要继续短接 4P 和 pack+。

    一些观察的电压的 IC ,我给你原理图也为您的参考

    1. Pack+和 GND 的电压显示为 0V、但它应该为~12V

    2. R20 处的电压为 0V、但应~12V。

    bq40z50 引脚 CHG(引脚编号 31)和 DSG(引脚编号 28)处的电压为 0V、但它应该~24V。

    我将向您发送原理图 e2e.ti.com/.../3554.0043_2D00_08_2D00_7081-sch.pdffor您的参考资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您说的是一种通过禁用固件保护来确认这一点的方法、但是如何禁用它?

    将所有已启用的保护 A/B/C/D 设置为零。 这将禁用所有保护功能。

    AFE 保护在延迟后通常为零。 有关硬件保护的详细说明、请参阅技术参考手册中的第 2.7 节。

    我将在今天稍后再向您介绍另一个主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢米格尔我会通过它。请留出一些时间为第二个查询也将是一个很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumedh、

    在原理图中、您将相同的 FET 用于 DSG 和 CHG。 这是不正确的。 它应该是 NFET 和 PFET、因此它们不能相同。