This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517A:+5V PWM 信号转换为+15V 信号 IC

Guru**** 2501915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559815/ucc27517a-5v-pwm-signal-translate-to-15v-signal-ic

部件号:UCC27517A


工具/软件:

需要+5V 信号至+15V 电压转换 IC、在超过 100KHz 的频率下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该团队今天在美国度假时不在办公室。 我们会尽快回复您。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    该器件能够支持频率大于 100kHz 输出的 15V PWM。 该器件与 5V 输入 PWM 兼容。 它可以执行必要的功能、前提是一个向电源引脚 VDD 提供 15V 电压。

    如果这样回答了您有关此设备的问题、请告知我们。  

    此致、

    Amy