请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们使用 EVM 测试 BQ27Z746 上的 ENAB 唤醒功能。
数据表规定必须将 ENAB 引脚电压拉至以下 0.4V 将器件从关断模式唤醒。
但是、我们修改了 EVM 电阻器 R26 从 51kΩ 到 470kΩ 的电流。 进行这种修改后、按下开关时、ENAB 引脚电压仅下降到约 1.2V 、我们仍然观察到设备唤醒(从 Pack 输出确认)。


-
CH1:按下开关后、ENAB 引脚电压≈1.2V
-
CH3:电池包输出电压显示器件从关断状态唤醒
您能否解释一下为什么器件会在 ENAB 引脚上的大约 1.2V 而不是数据表中规定的低于 0.4V 时唤醒?
感谢您的支持。