This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746 ENAB 唤醒阈值高于数据表规格

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559910/bq27z746-bq27z746-enab-wakeup-threshold-observed-higher-than-datasheet-spec

器件型号:BQ27Z746


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 EVM 测试 BQ27Z746 上的 ENAB 唤醒功能。
数据表规定必须将 ENAB 引脚电压拉至以下 0.4V 将器件从关断模式唤醒。

但是、我们修改了 EVM 电阻器 R26 从 51kΩ 到 470kΩ 的电流。 进行这种修改后、按下开关时、ENAB 引脚电压仅下降到约 1.2V 、我们仍然观察到设备唤醒(从 Pack 输出确认)。

  • CH1:按下开关后、ENAB 引脚电压≈1.2V

  • CH3:电池包输出电压显示器件从关断状态唤醒

您能否解释一下为什么器件会在 ENAB 引脚上的大约 1.2V 而不是数据表中规定的低于 0.4V 时唤醒?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、同时请附加与项目关联的.gg/.log。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    数据表中的 0.4V 规格是所有温度下的建议值。 器件可能会在较高的电压下唤醒、但无法在温度范围内保证这一点。 因此、我们指定为 0.4V、因为它涵盖了所有温度。  

    此致、  

    Jonny。