This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:建议的输出电容器 ESR 条件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560639/tps65219-output-capacitor-reommended-esr-conditions

器件型号:TPS65219


工具/软件:

您好:  

假设 TPS65219 的 LDO 输出电容器 ESR 限值适用于正常条件(即 25°C)是否安全? 或者它是否需要适用于所有温度条件。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这些规格 适用于自然通风条件下的工作温度范围(–40°C 至 105°C)、如上表所述。  

    此致、  
    Sarah