This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:有关 BQ28Z620 的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559520/bq28z620-question-about-bq28z620

器件型号:BQ28Z620
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

问题现象:电池电量显示在电池电量低和高温挂起测试期间显示问号
问题说明:在 55 度温箱环境中、当机器充电和放电接近低电池容量的 10%时(从 10%放电到 0%、然后充电回 10%)、与燃油表 IIC 之间存在异常通信问题、导致无法获取电池容量和温度信息。 因此、Healthd 无法读取正确的电池信息、导致显示问号
日志如附件中所示、请帮助检查、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请为我提供有关此行为的 gg 和 BQStudio 日志文件。  

    此致、  

    Jonny。