This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:拔下时 PMID 下降会导致 CM5 关断

Guru**** 2812805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1553134/bq25895-pmid-drop-off-on-unplugging-causes-cm5-to-shutdown

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25638TPS61088

工具/软件:

您好!

IVE 设计了一个定制 CM5 载板、除了在通过 5V PMID 供电的 Pi 中拔下 VBUS 电源外、该载板似乎运行良好。 我认为这是由于切换到电池时出现短暂的压降、但是否有简单的方法可以解决此问题? 我原本想在 PMID 引脚上添加更多的电容、或者添加一个超级电容器、但我不确定否则会产生什么后果。 除非从 SYS 输出通过外部升压转换器供电、否则没有实际的布板空间、所以我坚持这一点。

希望得到任何帮助!

此致、

Muhammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Muhammad、

    请参阅下面的。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712374/bq25895-output-voltage-pmid-40ms-drop-when-poweroff-vbus/2626902#2626902 

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、之前遇到过这种情况、但是否没有办法降低压降、即使用合适尺寸的(超级)电容器? 我随附了原理图:

    电压下降至 3.6V 或更低的电池电压是不够的、仍会导致 Pi 关断...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    参考 电池的 8.2.5 升压模式运行、 如果条件有效、则可以启用升压运行:

    1. BAT 高于 BATLOWV

    VBUS 低于 BAT+VSLEEP(处于睡眠模式)

    3、升压模式操作启用 (OTG 引脚为高电平并且 OTG_CONFIG 位=1)

    TS(热敏电阻)引脚上的电压处于升压模式温度监视器配置的范围内(由 BHOT 和 BCOLD 位配置)

    5.升压模式启用 30 ms 延迟后

    失速情况  2. VBUS 低于 BAT+VSLEEP 和  5.升压模式启用产生 30ms 后的延迟是不可避免的。 请随时尝试添加电容、然后查看。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    感谢您的帮助、很遗憾、这些问题根本解决不了我的问题。 我可能会切换到外部升压转换器、但在此之前、我想检查 BQ25638 是否出现相同的压降、或者尽管拔下电源、它是否能够在 PMID 上保持 5V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    BQ25638 上仍然存在此行为。 即使电源轨上有任何负载、用于桥接 30mS 间隙的电容器也必须足够大、才能维持电压、包括可能会下拉电容器的任何器件的静态电流。 外部升压转换器可能是这种电压骤降的可靠解决方案。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的澄清。 我可能会使用外部升压。 您建议使用哪种转换器来实现高达固定的 5V 3A、甚至可能是 5V 5A? 我之前使用过 TPS61088、但它的占用空间相对较大、而且有点小贵。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我的专业知识仅涉及电池充电器。 我建议使用分立式 Boost 器件型号创建新主题、因为 Boost 团队可能会更好地为您提供帮助。

    此致、

    Juan Ospina.