This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:VCCI 范围

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559302/ucc21540-vcci-range

器件型号:UCC21540
主题中讨论的其他器件:UCC21520

工具/软件:

您好、

我们正在寻找 UCC21520 的备选器件。 我们应用中的 VCCI 为 15V。   根据数据表、UCC21540 似乎是一个很好的替代方案。

但  UCC21540 支持的 VCCI 范围似乎不明确。 尽管数据表指出它可以支持高达 18V 的电压、但根据电源相关建议、它会显示“ UCC2154x 的建议输入电源电压 (VCCI) 介于 3V 和 5.5V 之间“! 此外、TI 网站上进行的比较还列出了 VCC1 最大值为 5.5V!  比较产品

UCC21540 是否能够可靠地支持 15V 的 VCCI? VCCI 上的最大工作电压是多少?

谢谢、此致、

Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    感谢您提请我们注意这些差异。 我将 与我们的团队合作 、更正数据表和网站。 我们最近更新了 UCC21540 的规格、以便获得更高的输入电压范围、因此最大 18V 的电压范围是 UCC21540 的正确范围。

    此致、

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    感谢您的快速答复。

    好的。 很高兴听到这个消息。

    此致、

    Eldho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eldho:

    没问题! 如果您对在您的系统中实施 UCC21540 有任何疑问、我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    Will