This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76922:加载 REG18

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562230/bq76922-loading-reg18

器件型号:BQ76922


工具/软件:

您好:

是否可以从 REG18 集成式线性稳压器汲取 400uA 的电流?

IC 最大消耗在 REG18 上?

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    REG18 引脚主要用于内部电路、但 REG18 引脚上的 400uA 负载应该正常。 需要注意的是、如果该引脚产生任何瞬变、则可能会影响一些在内部将引脚用作电压基准的 ADC 测量。

    REG18 上的 IC 最大值如下面的所示  第 6.10 节 REG18 LDO(续)  电源电压。

    此致、
    Alexis