This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:PMID 和 SYS 功能之间的差异、何时使用或/或

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561767/bq25798-difference-between-pmid-and-sys-functionality-when-to-use-either-or-or-both

器件型号:BQ25798


工具/软件:

大家好!

因此、PMID 似乎仅用作不间断的电源输出、但我感到困惑、为什么 SYS 输出也不能像同样发挥作用(如果不能更好)、因为它通过 BATFET 直接连接到电池?

PMID 需要通过更多的 FET、通过开关电感器、然后在输出端从电池获得电源、因此我不明白为什么使用 PMID 作为备用电源、而不是仅使用 SYS 输出?

当其中一个适配器插入 VBUS 时、我们无论如何都会在 SYS 上获得输出、并在需要时为电池充电、然后在移除适配器后、SYS 在转换到电池的速度超过 PMID 时不会出现问题、因为它仅由 BATFET 分离。

我无法理解 PMID 的存在原因 really...it 似乎更简单、更高效、只需将 PMID 全部移除在一起、只需将 SYS 输出用作 UPS 和常规系统负载...

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    PMID 是转换器的输入、因此需要在 PMID 上获得建议的最小电容。  如果在反向/OTG 模式下使用转换器、则需要 VBUS 和 PMID 之间方框图中所示的电阻器 Rs 来测量输入电流或输出电流。 在 SYS 处的系统负载以及电池断电后、某些应用可以正常工作、因为当 VBUS 消失时、电池会放电。

    某些应用的系统负载连接在 PMID 上。 施加 VBUS 时、VBUS=PMID 会忽略 Rs 和 VBUS 上的 IR 压降、从而为该系统负载供电。  移除 VBUS 后、系统负载仍需要稳定的电压、通常与 VBUS 处相同、因此 IC 可配置为备用模式=快速开启 OTG/反向模式。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会在我的应用中使用 OTG、但根据您的意思 、如果某些应用需要稳定的输出电压、那么 PMID 可以 通过 OTG/反向备用模式在 PMID 上提供一些指定的电压? 但对于其他有自己降压/升压转换器的应用、它们可以通过 SYS 直接分接电池。

    在本例中、我创建一个物联网节点、它将从太阳能电池板获取电源、如果您将 USB 适配器带入电池、或者在室外或其他场合供电、可以选择使用 USB 适配器为电池充电。 我的想法是在有足够的光时让电力电子设备从太阳能电池板供电、然后在没有足够的光来维持最低系统电压时让电力电子设备无缝切换到从电池供电... 它的功能是否仍与不间断电源相同?

    基本上、从 VAC1 或 VAC2 中移除 VBUS 后、SYS 输出是否可以干净地转换为使用电池、而不会导致下游出现任何欠压? 我计划使用自己的宽输入范围降压/升压转换器、并连接到 SYS 输出、因此我不介意直接跟踪电池电压。

    谢谢、

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    是第一、第二和第三个问题。

    由于将太阳能电池板与 BQ25798 搭配使用、并且如果您允许电池完全放电、我建议您阅读 https://www.ti.com/lit/pdf/sluab26

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 哇、很棒的评价! 我很感激在研究这个问题和提出一个简单的解决方案来防止这个问题的努力,我甚至没有考虑这个!  

    我会在准备好完成原理图捕获和 PCB 布局以便在生产前进行最终审查时通知您。  

    感谢您的帮助和专业知识!  

    有一个很棒的周末,

    Nicolas