This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:直流/直流转换器设计中 MOSFET 开关期间的纹波电压问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561569/lm5146-q1-ripple-voltage-issue-during-mosfet-switching-in-dc-dc-converter-design

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM70860

工具/软件:

谢谢您、Tim。 我检查了快速入门计算器、并附上了 Excel 工作表以供您查看。 如果需要进行任何更改、请告知我。
e2e.ti.com/.../Untitled-spreadsheet.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    只需检查输入的陶瓷 Cout 值是否正确(施加的电压会降额)。 此外、Rdson 电流检测更简单、成本更低。 19A 时的电流限制设定点似乎高于 6A 满负载额定值。 8-9A 应该没问题。 注意:您需要使用 xlsm 版本才能使绘图正常工作。

    请注意、如果您想集成 FET、我们有一款 80V/6A 转换器 LM70860。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的反馈。 我将 检查陶瓷输出电容、将电流限制调节至 8A 至 9A、并研究使用 Rdson 进行电流检测、以降低成本和复杂性。 我还将确保使用正确的.xlsm 版本。

    我感谢大家对 LM70860 的关注、并将在未来考虑这一问题。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manish。