This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:在定制 PCB 上实现 2 节磷酸铁锂充电和电芯均衡的正确实现?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50, BQ25798, EV2500, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558647/bq25798-correct-implementation-for-2s-lifepo4-charging-with-cell-balancing-on-custom-pcb

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ41Z50EV2500、BQSTUDIO、EV2400

工具/软件:

您好:

我正在设计一个物联网传感器节点、该节点将利用太阳能电池板和可选的 USB-C 端口为安装在 PCB 上的 2 节磷酸铁锂电池系统充电、我只是想确保我 充分考虑所有问题。

 BQ25798 的应用手册未提及需要对串联电池包进行电芯均衡(我想它假设它已经具有或不是必需的?)、因此我发现 BQ41Z50、这似乎是一个很好的解决方案、它还可提供保护、电量监测和电芯均衡。

我计划使用 EV2500 对 BQ25798 和  BQ41Z50 进行编程、 以便适用于我的电芯化学成分和接线配置;这是否存在不可预见的问题?

你想看看我的图纸,以确保我正确地考虑了这一点吗? 我应该对此设置做任何注意事项吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

     BQ25798 的应用手册没有提到需要对串联电池包进行电芯均衡(我想它假设它已经具有或不是必需的?)、因此我发现了 BQ41Z50、这似乎是一个很好的解决方案、它还可以提供保护、电量监测以及电芯均衡。

    BQ25798 无法对串联电池包进行电芯均衡。 我不是 BQ41Z50 的专家、但它看起来该器件能够提供保护、平衡和电量监测功能。 如果您对该特定器件有疑问、可以联系该器件的专家、也可以就该器件作为所选器件提出其他问题。

    我计划使用 EV2500 对 BQ25798 和  BQ41Z50 进行编程 、以便用于电芯化学成分和布线配置;这是否存在不可预见的问题?

    我没有使用 EV2500。 我仍然使用较旧的 EV2400 模型。 EV2500 应该具有相同的功能、但在我看来已经升级了。 使用一个 EV2500 时、我可能会遇到的一个问题是您可能无法让它同时适用于 BQStudio 应用的两个实例。 BQ25798 没有任何非易失性存储器、因此您必须禁用看门狗、然后按需要设置寄存器设置。 如果器件发生电源复位、则必须重复相同的过程。

    您是否想看看我的图纸、以确保我正确地思考了这个问题? 在这个设置中、我是否应该考虑或注意什么?

    我没有注意到这个设置有任何问题。

    如果有任何其他问题或仍有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您对此的帮助!

    哦,好吧,在闪的情况上的 BQ25798 ... 我最终将有一个 MCU 通过 I2C 与 BQ25798 进行通信、因此、我想我需要在每次系统启动时对其进行配置(或对 BQ25798 进行下电上电)。

    您能 让 BQ41Z50 团队的某个人知道吗? 现在、我想知道有关非易失性闪存和寄存器设置的相同内容对于此 IC 是否成立... 在这种情况下、我还需要让 MCU 与 BQ41Z50 通信 SMBus、以便设置适当的化学成分、电芯电压、保护设置等 我希望一旦我将 Golden Image 刷写到 BQ41Z50、就不必再次触摸它(当然,假设我总是使用相同的电池 SKU/PN)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    当然! 我将把这个主题交给电量监测计专家。 希望他们能在一周结束时回复您、因此您的问题会在漫长的周末之前得到解答。  请使用您的完整问题列表回答此问题、以便他们知道您为他们提出了哪些具体问题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 谢谢!

    下面是我对  BQ41Z50 测试 仪的问题:

    1. 刷写电池化学成分的 Golden Image 后、我的 MCU 是否需要与 BQ41Z50 连接、 以便确保  随时正常运行? 除了能够读取剩余容量/剩余时间外、我不想混淆固件中的任何配置寄存器。
    2. 您是否有任何通过 bit-bang 处理 SMBUS 的示例 C 代码? 我计划使用 RP2350、因此我很可能需要开发 PIO 状态机来实现 SMBus 3.2、或者 您认为我可以正常使用 I2C 吗? 您是否有 SMBus 的示例代码、以便我能够看到有什么不同、以防我需要为其开发驱动程序?
    3. 此 IC 的充电算法是否会干扰 BQ25798 的充电过程? 需要考虑哪些因素?
    4. 对于数据表中引用的火花隙 ESD 保护、是否有任何特定尺寸或 kV 等级应列出? 为什么不使用 GDT 来实现此目的?
    5. 我对保险丝部分感到困惑、如此 IC 的数据表和评估套件中所述



      1. 在上图中、次级监测器/保护器件 BQ296103 似乎也在驱动 FUSEB 网、然后该网控制 NMOS 的栅极来启用/禁用保险丝、但似乎该评估套件 绕过了保险丝、甚至没有安装保险丝...
      2. 此外、评估参考文献提到“BQ41Z50 配备了独立于 BQ296103 运行“、但由于我们使用 BQ296103  也控制 FUSEB 网、因此假设我只需移除 BQ296103 及其所需的电路、然后让 BQ41Z50 直接控制 FUSEB 是安全的吗?
    6. 在评估套件上、Q5 的用途是什么? 当 PLSR_GPIO2 触发时、当跳线 J2 连接它们时、似乎将 BAT+连接到 PACK-、但它的用途是什么、我们为什么要这样做?
    7. 似乎从初始评估套件中移除了 R2、因为当时不提供预充电功能;对于 BQ41Z50、这种情况仍然是这样吗? 我是否应该在定制 PCB 中填充相同的 R2 以允许预充电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔 ·布拉德本只是点点头,看看其他团队是否已经看到这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我把这个线程交给了他们的团队。 我认为可能有一些人在办公室外造成了延误。 感谢您的耐心。

    此致、
    Michael Bradbourne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧、不用担心! 感谢您的更新。 周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    1、不需要、一旦完成编程、电量监测计就应该能够在没有主机的情况下正常工作。 Bq41z50 具有非易失性存储器、因此在这里断电时无需重新编程。

    2.我们没有任何 Bit bang SMBus 的 C 代码示例。

    3. bq41z50 确实具有高级充电算法、但是只有在充电器读取和使用 ChargingVoltage () 和 ChargingCurrent () 寄存器时、这才会影响充电器功能。 测量仪表算法的一些功能仍需要正确设置这些配置、因此请确保 Advanced Charge Algorithm 配置代表您尝试在不同温度下和电流下将电芯充电至的内容。 此外、请确保正确设置 CHG Current Threshold 和 DSG Current Threshold、因为这是电量监测计确定用以激活 CHG 和 DSG FET 的方式。

    4、火花隙仅仅是为了在这些线路上添加二层保护二极管。 对于 ESD、该器件的额定电压为 1.5kV、因此应满足要求。

    5.可以、 BQ296103 和保险丝在此系统中是可选的。 在此设计中、它们共用同一条线路、因为 BQ296103 具有保险丝驱动能力以及电量监测计。

    6、PLSR 功能在固件中不可用,应在明年初使用。 该 FET 在实现时便考虑了该功能。

    7.我相信该器件提供预充电功能。 我可以查看并返回报告。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony 、这太棒了! 你们之前是否将 BQ25798 与此 BQ41Z50 结合使用过? 它们是否设计为以任何方式相互通信? 我想知道这是因为它看到 SMBus 应该与充电器通信、但我想这是其他充电器 IC 的你们携带的工作通过 SMBUS 吗?

    PLSR 究竟代表什么? 这应该完成什么?

    是、如果您可以提供该预充电功能的更新、那将会非常有用!

    感谢您的帮助!

    Nicolas