This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:电量监测计显然会阻止充电器完成充满电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25820EVM, BQ40Z50, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552816/bq40z50evm-561-fuel-gauge-apparently-preventing-charger-from-completing-full-charge

产品型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQ25820EVMBQ40Z50BQ25820

工具/软件:

你(们)好

我一直在讨论使用 BQ25820EVM 和 BQ40Z50EVM 的 3S1P 电池充电系统。 该系统旨在由主机处理器控制。

当 BQ25820 自行充电时、电池达到满电状态。 但是、当 BQ40Z50 也处于电路内时、充电器开始充电、但大约有一半的时间会设置 VBAT_OV_STAT 标志、充电周期停止。 这已经发生了多次。

除了通过充电电路之外,这两个设备未连接,但有东西导致充电停止 — 我不确定原因。

有什么建议吗? 我可以生成所需的任何信息。 请告诉我需要什么。

提前感谢。

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。 在此期间、请附上与此项目关联的.gg 和/或.log 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    过了一会儿,我做了其他的事情,我得到了系统在今天上午再次. 电池放电到适当的充电水平、一切似乎都很顺利。

    一旦电池包端子电压达到大约 10.5V、充电就会停止。 BQ25820 设置了 VBAT_OV_STAT 标志。 已附加上一个周期的日志。

    在启动日志时还创建了.err 文件。 不知道它是什么,但也附上。 文件类型更改为不允许.err。

    有什么想法吗?

    谢谢

    最大值

    e2e.ti.com/.../ChargingLog_5F00_22Aug2025.log.err.log

    e2e.ti.com/.../ChargingLog_5F00_22Aug2025.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我让 BQ25820 进入了我无法为放电的电池充电的状态 — VBAT_OV_STAT 标志不断被设置、这显然是停止充电。

    夜间断电后、系统现在允许充电、看起来正常。 但是、由于上述问题、它将很快停止。 我们好像需要弄清楚为什么设置了标志 — 我需要设置哪些值才能使系统与 3 节串联电池包正常工作?

    提前感谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    首先、我需要您从电量监测计中向我们提供 GG 文件。 我只能回答系统的测量仪表侧的问题。

    您是否有电量计的日志文件?

    电量监测计将控制 FET 来对电池进行充电/放电。 如果电量监测计有人触发了保护功能、那么无论充电器在执行什么操作、它都会切断 PACK+和 BAT+之间的连接。

    -米格尔