This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:如何使用此 IC

Guru**** 2508405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LV5144, LM70860, LM5145, LM5190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556850/lv5144-how-to-use-this-ic

部件号:LV5144
Thread 中讨论的其他器件: LM70860、LM5146、 LM5145LM5190

工具/软件:

(1) LV5144 是否可 用于以下规格的电源:输入电压 53V~58V、输出电压 51V、5.6A?

(2) 该 IC 不与外部信号同步工作。 在这种情况下、我应该如何处理“7p"和“和“8p"?“?

(3) 我是否应该保留“15p"?“?

(4) 请提供一些使用此 IC 的示例电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirai-San、

    1.是的、LV5144 是可行的、但为什么不使用具有集成式 FET 的转换器、例如 LM70860?

    2.接受外部同步信号。

    NC 引脚可以连接到 GND 以实现更好的散热。

    4.请参阅数据表中的应用示例 — 另请参阅 LM5145 和 LM5146 文件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您的快速答复。

    似乎有一个轻微的误解。

    如果不使用外部同步、即在存在内部振荡的情况下运行时、是否应该使用电阻器下拉或上拉“SYNC"?“?

    可以打开“SYNCOUT"吗“吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果不使用、则 SYNCOUT 应处于开路状态。

    SYNCIN 上有一个内部 20kΩ 电阻器、因此将其保持开路或连接到 GND 以实现二极管仿真模式。 对于 FPWM 模式、连接到 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我很理解。 同样、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim

    感谢您发送编修。

    目前、这项试验没有任何问题。

    还有一个我想检查的东西:连接到“SS/TRK “引脚的电容器。

    我想将软启动设置为大约 1 秒、因此连接一个 10uF 电容器。

    可以将多少个 uF 连接到该引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否有任何限制、但 1 秒是我听说过的最高限制。 为什么这么久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将其作为恒流电源运行。 我认为这也与输出平滑处理电容器的容值有关、但它用于抑制启动时输出电流的过冲。 实际上、我想大约是 0.5 秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirai-San、

    如果您需要在 CC 电压下运行(无需外部电路)、LM5190 会是更好的选择。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、TIM。

    ■不过、我已考虑使用 LM5190、但不能使用它、因为电流检测器件位于高侧。

    该产品将使用该产品以 32 个精确阶跃将 200mA 的恒定电流转换至 5.6A。

    为此、电流检测电阻器本身设计为由 FET 进行开关。

    此外、由于开关电路必须基于 GND、

    ■我创建了一个单独的恒定电流反馈电路、该电路输入到 LM5144 的 FB 引脚。

    顺便说一下、这次要连接到 SS 引脚的电容值、似乎是 4.7uF。

    我怀疑这个潜在问题可能与 FET 的功率对 IC 的内部 SS 引脚放电有关。

    如果 4.7uF 不可接受、一种简单的措施是将电阻器与 4.7uF 串联 (+直接添加 0.022uF)、但我想在外部建立一个单独的软启动电路。

    ■请告诉我 4.7 μ F 是否可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4.7uF 可能正常、但可能需要一段时间内部下拉 FET 将 SS 放电至零。

    请注意、LM5190 具有一个专门用于改变 CC 设定点的 ISET 输入...您不会操纵分流器(电流检测电阻器)、因为这样会设置环路以进行电流模式控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    使用 LM5190 时、我选择不使用固定电流检测电阻器、因为在电流较低时、它不可避免地降低恒定电流精度。

    为了提高电流精度、我通过固定基准电压和改变电流检测电阻来确保精度。

    我将充分确认 4.7uF 的放电时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、调整分流器听起来有点危险、因为它会改变环路增益。