This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关断问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560974/bq78350-r1-shutdown-problem

器件型号:BQ78350-R1


工具/软件:

你好  

自行配置  

级别:功率  

子类:关闭

姓名:  

  • 关断电压= 2600
  • PFShutdownVoltage = 2600
  • 关断时间= 255  
  • PFShutdownTime = 20  



有时芯片进入关断状态、但其他时间没有? 我不知道问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BMS_5F00_PANA_5F00_18A_5F00_CFG_5F00_V_5F00_1.3.0.6.gg.csv
    这是.gg 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电芯电压必须小于 Shutdown Voltage、并且电流必须<= 0 并持续 255 秒。 电流(例如有偏移误差)是否有可能大于 0?

    即使电流超过零超过 250ms、此过程也会复位、并且在器件关断之前还需要 255 秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、  

    是否有办法验证偏移是否导致了该错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在测试期间记录此信息。 如果主机读取电流、电量监测计会通过 smbus 报告电流。 如果您知道电流<= 0mA、但电量监测计报告>0(确保当前死区设置为 0mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、  

    1mA 的电流读数为正。 如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM www.ti.com/.../sluubd3e.pdf 12.2.5.1 CC 失调电压校准